This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:针对 AM335X 平台优化内核

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1457738/am3352-optimizing-the-kernel-for-the-am335x-platform

器件型号:AM3352

工具与软件:

尊敬的 TI  

首先、请使用以下配置:

multi_v7_defconfig
TI_MULTI_v7_prune.config
NO_SMP.CONFIG
如果我想进一步简化内核、这些默认设置是否不可修改?

是否有办法确定所需的最低配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vic:

    如果我想进一步简化内核、这些默认设置是否不可修改?

    从技术上讲、内核源代码中的每个文件都是可修改的。 但从维护的角度而言、我建议您创建一个新的配置文件来自定义您自己的内核配置选项。

    [quote userid="574110" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1457738/am3352-optimizing-the-kernel-for-the-am335x-platform 是否有办法确定最低配置?

    不存在最小配置这一说法、因为每个项目对内核功能/功能的要求都不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin

    感谢您的答复。