This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:使用网络摄像头时报告错误:TI-uDMA 4e23000.dma-控制器:chan2拆卸超时!

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453849/sk-am62a-lp-error-reported-when-using-webcam-ti-udma-4e230000-dma-controller-chan2-teardown-timeout

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

您好!

使用 DMA 传输摄像头数据时收到错误消息:  

root@am62axx-evm:~# v4l2-ctl -d /dev/video3 --set-fmt-video=width=1920,height=1280,pixelformat=RG10 --stream-mmap --stream-loop
[  260.251991] [INFO]:[ti_csi2rx_start_streaming]:DMA get vc is 1
[  260.258468] analog,max96716 2-0028: Start streaming Success
[  260.265136] omnivision,ox05b 2-0010: ox05b_start_stream: Stream on Success
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 29.32 fps
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 30.26 fps
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 30.58 fps
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 30.75 fps
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 30.84 fps
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 30.91 fps
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 30.95 fps
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 31.23 fps
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 31.23 fps
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 31.23 fps
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 31.23 fps
^C[  271.315448] analog,max96716 2-0028: Stop streaming Success
[  271.321847] omnivision,ox05b 2-0010: ox05b_stop_stream: Stream off Success
[  272.403595] ti-udma 4e230000.dma-controller: chan1 teardown timeout!

发生此错误后、我无法获取摄像头数据、我应该如何解决此问题?

谢谢、

Yuwei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuwei、

    传感器格式是什么? 您能否共享"media-ctl -p"输出? 看起来您使用的是 x05b、对吧?  

    我可以使用格式为 BGGI 10位的 ox05b 进行流式传输:

    root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps# v4l2-ctl -d /dev/video3 --set-fmt-video=width=2592,height=1944,pixelformat=BGI0 --stream-mmap --stream-loop
    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 29.83 fps
    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 29.83 fps
    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 29.83 fps
    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 29.83 fps
    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 29.83 fps
    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 29.83 fps
    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 29.83 fps
    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 29.83 fps
    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 29.83 fps
    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 29.83 fps
    <<<<<^C
    root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps#
    

    谢谢!

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 建中:

    您似乎在使用 ox05b、对吗?  [报价]

    是的、我正在使用的摄像头是 ox05b。

    命令"media-ctl -p"的输出如下:

    Media controller API version 5.10.168
    
    Media device information
    ------------------------
    driver          j721e-csi2rx
    model           TI-CSI2RX
    serial
    bus info        platform:30102000.ticsi2rx
    hw revision     0x1
    driver version  5.10.168
    
    Device topology
    - entity 1: 30102000.ticsi2rx (12 pads, 10 links, 4 routes)
                type V4L2 subdev subtype Unknown flags 0
                device node name /dev/v4l-subdev0
            routes:
                    0/0 -> 6/0 [ACTIVE]
                    1/0 -> 7/0 [ACTIVE]
                    2/0 -> 8/0 [ACTIVE]
                    3/0 -> 9/0 [ACTIVE]
            pad0: Sink
                    [stream:0 fmt:SBGGR12_1X12/1920x1280 field:none colorspace:srgb xfer:srgb ycbcr:601 quantization:lim-range]
                    <- "cdns_csi2rx.30101000.csi-bridge":4 [ENABLED,IMMUTABLE]
            pad1: Sink
                    [stream:0 fmt:SBGGR12_1X12/1920x1280 field:none colorspace:srgb xfer:srgb ycbcr:601 quantization:lim-range]
                    <- "cdns_csi2rx.30101000.csi-bridge":5 [ENABLED,IMMUTABLE]
            pad2: Sink
                    [stream:0 fmt:SBGGR12_1X12/1920x1280 field:none colorspace:srgb xfer:srgb ycbcr:601 quantization:lim-range]
                    <- "cdns_csi2rx.30101000.csi-bridge":6 [ENABLED,IMMUTABLE]
            pad3: Sink
                    [stream:0 fmt:SBGGR12_1X12/1920x1280 field:none colorspace:srgb xfer:srgb ycbcr:601 quantization:lim-range]
                    <- "cdns_csi2rx.30101000.csi-bridge":7 [ENABLED,IMMUTABLE]
            pad4: Sink
            pad5: Sink
            pad6: Source
                    [stream:0 fmt:SBGGR12_1X12/1920x1280 field:none colorspace:srgb xfer:srgb ycbcr:601 quantization:lim-range]
                    -> "30102000.ticsi2rx context 0":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
            pad7: Source
                    [stream:0 fmt:SBGGR12_1X12/1920x1280 field:none colorspace:srgb xfer:srgb ycbcr:601 quantization:lim-range]
                    -> "30102000.ticsi2rx context 1":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
            pad8: Source
                    [stream:0 fmt:SBGGR12_1X12/1920x1280 field:none colorspace:srgb xfer:srgb ycbcr:601 quantization:lim-range]
                    -> "30102000.ticsi2rx context 2":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
            pad9: Source
                    [stream:0 fmt:SBGGR12_1X12/1920x1280 field:none colorspace:srgb xfer:srgb ycbcr:601 quantization:lim-range]
                    -> "30102000.ticsi2rx context 3":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
            pad10: Source
                    -> "30102000.ticsi2rx context 4":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
            pad11: Source
                    -> "30102000.ticsi2rx context 5":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
    
    - entity 14: cdns_csi2rx.30101000.csi-bridge (8 pads, 7 links, 0 route)
                 type V4L2 subdev subtype Unknown flags 0
                 device node name /dev/v4l-subdev1
            pad0: Sink
                    [stream:0 fmt:SBGGR12_1X12/1920x1280 field:none colorspace:srgb xfer:srgb ycbcr:601 quantization:lim-range]
                    <- "analog,max96716 2-0028":3 [ENABLED,IMMUTABLE]
            pad1: Sink
                    [stream:0 fmt:SBGGR12_1X12/1920x1280 field:none colorspace:srgb xfer:srgb ycbcr:601 quantization:lim-range]
                    <- "analog,max96716 2-0028":4 [ENABLED,IMMUTABLE]
            pad2: Sink
                    [stream:0 fmt:SBGGR12_1X12/1920x1280 field:none colorspace:srgb xfer:srgb ycbcr:601 quantization:lim-range]
                    <- "analog,max96716 2-0028":5 [ENABLED,IMMUTABLE]
            pad3: Sink
                    [stream:0 fmt:SBGGR12_1X12/1920x1280 field:none colorspace:srgb xfer:srgb ycbcr:601 quantization:lim-range]
            pad4: Source
                    [stream:0 fmt:SBGGR12_1X12/1920x1280 field:none colorspace:srgb xfer:srgb ycbcr:601 quantization:lim-range]
                    -> "30102000.ticsi2rx":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
            pad5: Source
                    [stream:0 fmt:SBGGR12_1X12/1920x1280 field:none colorspace:srgb xfer:srgb ycbcr:601 quantization:lim-range]
                    -> "30102000.ticsi2rx":1 [ENABLED,IMMUTABLE]
            pad6: Source
                    [stream:0 fmt:SBGGR12_1X12/1920x1280 field:none colorspace:srgb xfer:srgb ycbcr:601 quantization:lim-range]
                    -> "30102000.ticsi2rx":2 [ENABLED,IMMUTABLE]
            pad7: Source
                    [stream:0 fmt:SBGGR12_1X12/1920x1280 field:none colorspace:srgb xfer:srgb ycbcr:601 quantization:lim-range]
                    -> "30102000.ticsi2rx":3 [ENABLED,IMMUTABLE]
    
    - entity 23: analog,max96716 2-0028 (6 pads, 6 links, 3 routes)
                 type V4L2 subdev subtype Unknown flags 0
                 device node name /dev/v4l-subdev2
            routes:
                    0/0 -> 3/0 [ACTIVE]
                    1/0 -> 4/0 [ACTIVE]
                    2/0 -> 5/0 [ACTIVE]
            pad0: Sink
                    [stream:0 fmt:SBGGR12_1X12/1920x1280 field:none colorspace:srgb xfer:srgb ycbcr:601 quantization:lim-range]
                    <- "omnivision,ox03c 2-0036":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
            pad1: Sink
                    [stream:0 fmt:SBGGR12_1X12/1920x1280 field:none colorspace:srgb xfer:srgb ycbcr:601 quantization:lim-range]
                    <- "omnivision,ox05b 2-0010":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
            pad2: Sink
                    [stream:0 fmt:SBGGR12_1X12/1920x1280 field:none colorspace:srgb xfer:srgb ycbcr:601 quantization:lim-range]
                    <- "omnivision,ox05b 2-0010":1 [ENABLED,IMMUTABLE]
            pad3: Source
                    [stream:0 fmt:SBGGR12_1X12/1920x1280 field:none colorspace:srgb xfer:srgb ycbcr:601 quantization:lim-range]
                    -> "cdns_csi2rx.30101000.csi-bridge":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
            pad4: Source
                    [stream:0 fmt:SBGGR12_1X12/1920x1280 field:none colorspace:srgb xfer:srgb ycbcr:601 quantization:lim-range]
                    -> "cdns_csi2rx.30101000.csi-bridge":1 [ENABLED,IMMUTABLE]
            pad5: Source
                    [stream:0 fmt:SBGGR12_1X12/1920x1280 field:none colorspace:srgb xfer:srgb ycbcr:601 quantization:lim-range]
                    -> "cdns_csi2rx.30101000.csi-bridge":2 [ENABLED,IMMUTABLE]
    
    - entity 36: omnivision,ox03c 2-0036 (1 pad, 1 link, 0 route)
                 type V4L2 subdev subtype Sensor flags 0
                 device node name /dev/v4l-subdev3
            pad0: Source
                    [stream:0 fmt:SBGGR12_1X12/1920x1280 field:none colorspace:srgb xfer:srgb ycbcr:601 quantization:lim-range]
                    -> "analog,max96716 2-0028":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
    
    - entity 40: omnivision,ox05b 2-0010 (2 pads, 2 links, 2 routes)
                 type V4L2 subdev subtype Sensor flags 0
                 device node name /dev/v4l-subdev4
            routes:
                    0/0 -> 0/0 [ACTIVE, IMMUTABLE, SOURCE]
                    0/0 -> 1/0 [ACTIVE, IMMUTABLE, SOURCE]
            pad0: Source
                    [stream:0 fmt:SBGGI10_1X10/2592x1944 field:none]
                    -> "analog,max96716 2-0028":1 [ENABLED,IMMUTABLE]
            pad1: Source
                    [stream:0 fmt:SBGGI10_1X10/2592x1944 field:none]
                    -> "analog,max96716 2-0028":2 [ENABLED,IMMUTABLE]
    
    - entity 55: 30102000.ticsi2rx context 0 (1 pad, 1 link, 0 route)
                 type Node subtype V4L flags 0
                 device node name /dev/video2
            pad0: Sink
                    <- "30102000.ticsi2rx":6 [ENABLED,IMMUTABLE]
    
    - entity 61: 30102000.ticsi2rx context 1 (1 pad, 1 link, 0 route)
                 type Node subtype V4L flags 0
                 device node name /dev/video3
            pad0: Sink
                    <- "30102000.ticsi2rx":7 [ENABLED,IMMUTABLE]
    
    - entity 67: 30102000.ticsi2rx context 2 (1 pad, 1 link, 0 route)
                 type Node subtype V4L flags 0
                 device node name /dev/video4
            pad0: Sink
                    <- "30102000.ticsi2rx":8 [ENABLED,IMMUTABLE]
    
    - entity 73: 30102000.ticsi2rx context 3 (1 pad, 1 link, 0 route)
                 type Node subtype V4L flags 0
                 device node name /dev/video5
            pad0: Sink
                    <- "30102000.ticsi2rx":9 [ENABLED,IMMUTABLE]
    
    - entity 79: 30102000.ticsi2rx context 4 (1 pad, 1 link, 0 route)
                 type Node subtype V4L flags 0
                 device node name /dev/video6
            pad0: Sink
                    <- "30102000.ticsi2rx":10 [ENABLED,IMMUTABLE]
    
    - entity 85: 30102000.ticsi2rx context 5 (1 pad, 1 link, 0 route)
                 type Node subtype V4L flags 0
                 device node name /dev/video7
            pad0: Sink
                    <- "30102000.ticsi2rx":11 [ENABLED,IMMUTABLE]
    
    

    我使用的 SDK 版本是0806。

    我固定了虚拟通道的 ox05b 摄像头到 VC1和 VC2。

    有时我打开相机,我得到以上问题。

    我认为最重要的错误日志如下:

    [  272.403595] ti-udma 4e230000.dma-controller: chan1 teardown timeout!

    如何解决此问题?

    谢谢!

    Yuwei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuwei:

    看起来您正在通过 max96716连接两个摄像机。 我注意到 max967-16 的散热垫、 cdns_csi2rx 的散热垫和30102000.ticsi2rx 的散热垫不支持 ox05b 格式(SBGGI10_1x10) 。 这可能是原因。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 建中:

    我注意到 max96716的散热垫、 cdns_csi2rx 的散热垫和 quote 2000.ticsi2rx 的散热垫不支持 ox05b 格式(SBGGI10_1x10) [/3010]

    我想焊盘格式是由我在驱动程序中定义的。

    DMA 传输的数据格式由 v4l2-ctl 命令指定。

    v4l2-ctl -d /dev/video3 --set-fmt-video=width=1920,height=1280,pixelformat=RG10

    正确的数据格式不应影响 DMA 的处理和退出。

    切换到 SBGGI10_1x10格式后、问题仍然存在。

    导致此问题的原因是否因为我使用的是 SDK 8.6版?

    谢谢!

    Yuwei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuwei、

    您可以试用 SDK 9.2或10.0吗?

    此致、

    建中