主题中讨论的其他器件:TMDS64EVM、 SysConfig
工具与软件:
您好!
在 TMDS64EVM 上、引导 Linux 后会有一个红色 LED (LED23)闪烁。 此 LED 的功能是什么? 是否有与此 LED 连接的固件或应用程序?
为什么要问这个问题?
因为当我 使用以下命令从 u-boot 在内核 R5F0_0 (EVM 套件上闪烁的绿色 LED 29)上启动固件时:
init;load mmc 1:2 0x90000000 /lib/firmware/am64-main-r5f0_0-fw;rproc load 1 0x90000000 0x${filesize};rproc start 1 =>、
我的固件工作正常 LED29按预期闪烁。 但是、我从 uboot 启动"boot"命令后、Linux 立即启动、 一旦红色 LD 23 LED 开始闪烁、我的固件崩溃、绿色 LED LD 29
停止 闪烁。
您是否有一个想法 为什么固件会崩溃,请?
非常感谢