This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:txt 转换为十六进制格式

Guru**** 2479695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1460307/ccstudio-txt-to-hex-format

器件型号:CCSTUDIO

工具与软件:

hi champs、

我是为我们的客户提出这个问题。

用户最初将 TXT 格式用于 MSP430产品。

它们将改为只支持 Intel HEX 的另一个编程工具。

我们是否有任何 CCS 内置转换工具可让他们从 TXT 格式转换为十六进制格式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="4952" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1460307/ccstudio-txt-to-hex-format 我们是否有任何 CCS 内置转换工具可供他们从 TXT 格式转换为十六进制格式?

    遗憾的是、不可以  有一个名为 srec_cat 的开源工具可以做到。  但我不知道任何细节。

    谢谢。此致、

    -George.