This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:当我使用 bcdma + GPMC 时、bcdma 的物理地址需要与64字节对齐? 或者需要对齐多少个字节的 bcdma 物理地址

Guru**** 2542940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1423967/processor-sdk-am64x-when-i-use-bcdma-gpmc-the-physical-address-of-bcdma-need-to-align-to-64-byte-or-how-many-bytes-should-the-physical-address-of-bcdma-need-to-align

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

工具与软件:

当我使用 bcdma + GPMC 时、bcdma 的物理地址需要与64字节对齐? 或者 需要对齐多少个字节的 bcdma 物理地址

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lina Zhang、  

    感谢您的提问。

    帮助我了解  您所 指的物理地址?  

    请参阅以下关于 TRM 的部分

    12.3.3.4.11.4预取和写过帐引擎

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帮助我了解  您所 指的物理地址?  

    --- 当我使用 bcdma、bcdma 的起始地址需要多少个字节来对齐?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lina Zhang、  

    谢谢你

    请参阅以下关于 TRM 的部分

    12.3.3.4.11.4预取和写过帐引擎

    预取和写出引擎专用于数据流存取(而不是随机数据存取);
    因此、它主要专用于 NAND 支持。 该引擎不包含地址生成器
    请求仅限于芯片选择目标识别。 它包含一个与 DMA 请求相关联的64字节 FIFO
    同步线路、以实现基于 DMA 的最佳使用。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关闭螺纹、因为很长时间没有响应。 如果您想继续讨论、请随时回过头来。

    此致

    Ashwani