This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM6442:CAN 接口的波特率容差问题

Guru**** 2481065 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1433142/am6442-am6442-baud-rate-tolerance-problem-of-the-can-interface

器件型号:AM6442

工具与软件:

最近的项目使用 AM6442作为 CAN 控制器进行通信、扩展坞处理器上的 CAN 控制器可能具有4.8%波特率偏差。

AM6442的 CAN 控制器的最大波特率偏差容差是多少? CAN AM64接受 CAN 的4.8%波特率偏差。