工具与软件:
您好!
[背景]
①我们有一个关于 LDC 的超时问题、我们发现 MCU2_0中的某些任务负载异常。
请参考下图。 Remote_SRV 比正常情况(5%)过高(79%)、 TIVX_LDC1为零。

其他内核的 Remote_SRV 也高于通常情况。

②数据 由 vx_app_task_print.out 输出、 每30秒输出一次、脚本如下所示:
(while [ 1 ];do /ti_fs/vision_apps/vx_app_task_print.out;sleep 30;done)&
TI SDK 版本为8.2
[问题]
1. 每次启动 vx_app_task_print.out 时、加载 计算周期的基本时间是多少? 比如100ms 或更大、或者30s 的平均负载?
2.我们不确定它是即时负载还是更长 周期的平均负载、 但为什么 REMOTE_SRV 突然比正常情况高得多。
谢谢。