工具与软件:
尊敬的 TI:
我有几个关于 AM62Ax 平台上的安全加速器(SA2UL/SA3UL)的问题:
1.驱动程序可用性 :
在 HSM-CARE 包中、我看到提供的唯一驱动程序是 SA2UL。 但是、MCU+SDK 中提供了 SA3UL 的示例、但未提及 SA2UL。 您能解释一下为何这两个封装之间有单独的驱动程序实现吗?
硬件与驱动程序差异 :
根据"K3处理器安全加速器"文档、AM62Ax 列为具有 SA3p1_UL 的产品。 您能否解释一下 SA2UL 和 SA3UL 之间的区别是在硬件层面上、还是只是驱动程序实施的不同?
AM62Ax SA 版本 :
您能否确认 AM62Ax 是使用 SA3UL 还是 SA2UL? 可用文档和 SDK 中似乎有一些歧义。
4.中文算法支持 :
该文档提到 SA 支持 SM2、SM3和 SM4算法。 但是、当前的驱动器似乎不提供对这些资源的实现或访问。 是否有时间表说明何时提供这些服务?
提前感谢您的澄清。
此致、
Yang