This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:使用 iic1读取 EEPROM Mac

Guru**** 2480055 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1444448/am625-use-iic1-read-eeprom-mac

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:SK-AM62

工具与软件:

目的:
关于在 SK-AM62中使用 iic0读取 MAC 的方法、我想修改 uboot 以实现 iic1、从而读取 MAC 并将其绑定到 eth1。
问题:

在查看 uboot 源代码的过程中、发现了以下代码
RET = ti_i2c_eeprom_am6_get_BASE (CONFIG_EEPROM_BUS_ADDRESS、CONFIG_EEPROM_CHIP_ADDRESS);

是否可以通过修改 vNet EEPROM_SUS_ADDRESS=1来实现该函数、但我没有找到它的定义位置。 是否有必要在 uboot/config/am62x_evm_a53_defconfig 中对其进行定义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关闭螺纹、因为很长时间没有响应。 如果您想继续讨论、请随时回过头来。

    此致

    Ashwani