请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62A7-Q1 工具与软件:
您好、TI 专家 J ü、
AM62A7-Q1可以回流多少次? 芯片重量如何? 我们要评估 DFM、谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Min Guo、您好!
感谢您的提问。
可以 重新编译 AM62A7-Q1多少次?
| 资格 | 网址 | 代码 | 湿敏等级 |
|---|---|---|---|
| AM62A74AUMHAAMB | 外部制造商 | 2512. | 等级-3250C-168 HR |
| AM62A74AUMHAAMB | 外部制造商 | 2614. |
等级-3250C-168 HR |
可承受三次回流焊循环
此致、
Sreenivasa