This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:rootfs 中的系统时间

Guru**** 2479715 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1444497/am62a7-q1-system-time-in-rootfs

器件型号:AM62A7-Q1
主题中讨论的其他器件:AM62A7

工具与软件:

您好、TI

   现在、我们在 ti-processor-sdk-linux-edgeai-am62axx-evm-09_02_00_05上开发 AM62A7

   我们通过编译 Yocto-build 来获取 rootfs。

     重置时系统时间始终为 Apr 28 17:42:28、我们对此感到困惑。

   时间从哪里开始?  Yocto-build 中的 BB 文件?

   因为这个原因、我们无法保存日志日志。

   请支持我们

   谢谢

Apr 28 17:42:28 am62axx-evm systemd[1]:正在启动用户登录管理...
Apr 28 17:42:28 am62axx-evm systemd-logind[688]: new seat 0.
Apr 28 17:42:28 am62axx-evm systemd[1]:已启动用户登录管理。
Apr 28 17:42:33 am62axx-evm systemd-logind[688]:用户根的新会话 C1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经为我们的 Yocto 专家分配了该主题。 由于美国的感恩节假期、请预计响应会有所延迟

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关闭螺纹、因为很长时间没有响应。 如果您想继续讨论、请随时回过头来。

    此致

    Ashwani