This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:AM62A7是否支持存储器覆盖?

Guru**** 2479715 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1429309/am62a7-does-am62a7-support-memory-overlay

器件型号:AM62A7

工具与软件:

你好。
我`m 尝试实施 EB 自动车载控制器 CP CAN 总线(XCP)校准、这需要存储器重叠。
您能否检查以下存储器重叠可以在 AM62a7上实现以切换 WP (工作页)和 RP (参考页)?
例如、CAN 总线(XCP)校准的存储器覆盖应按以下方式工作。
1. 0x00000000 ~ 0x00001000 : RP 区
2. 0x10000000 ~ 0x10001000:WP 区域
3.如无内存覆盖(覆盖关闭)、将在访问0x00000010时访问 RP 区域。
4. WP 设置为 RP、内存过度开启
5.使用内存重叠(重叠关闭)、访问0x00000010时将访问 WP 区域。
是否可以在 AM62a7上为 EB 自动变频器 CP CAN 总线(XCP)校准实现此存储器覆盖场景?
谢谢、此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关闭螺纹、因为很长时间没有响应。 如果您想继续讨论、请随时回过头来。

    此致

    Ashwani