This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:HS 器件的 SYSFW 之间的差异

Guru**** 2480055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1459409/am6442-difference-between-sysfw-for-hs-devices

器件型号:AM6442

工具与软件:

在"AM64x MCU+ SDK  10.01.00"的 BOOTFLOW_guide 中、有一个 适用于 HS-sysfw FS 和 HS-SE 器件的 sysfw 版本列表。 (系统控制器固件(SYSFW)部分)

这是否意味着我们不能在保险丝熔断之前和之后使用单个 tiboot3.bin?

到目前为止、我们一直假设我们可以使用 HS-SE SYSFW 下载来 构建我们用于开发的 tiboot3.bin、并且在使用 key_writer 来熔断保险丝后、这将起作用。

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="592180" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1459409/am6442-difference-between-sysfw-for-hs-devices 这是否意味着我们不能有一个 tiboot3.bin 在熔丝熔断前和熔丝熔断后都可以使用?

    正确。

    组合图像(tiboot3.bin)为 HSFS 和 HSSE 器件单独构建。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HMM -那么在 HS-SYSFW 设备上使用 HS-SE FS 会有什么影响呢?

    因为我们认为、这是我们一直在做的、到目前为止没有遇到任何问题。

    然而、我们的 Yocto 构建可能是"正确的做法"、实际上使用 HS-SYSFW 创建了 tiboot3.bin FS -这将解释我们在编程的第一个器件时出现的问题。

    那么我们是否可以进行"单一"API 调用以允许我们识别 SYSFW 变体?
    我们的引导日志目前显示"SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0009 '9.2.7--v09.02.07 (Kool Koala)')"、但这无法帮助确定它是 HS-BIOS FS 还是 HS-SE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HMM -那么在 HS-SYSFW 设备上使用 FS 会有什么影响?

    HSFS 器件无法引导。

    [报价 userid="598180" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1459409/am6442-difference-between-sysfw-for-hs-devices/5599387 #5599387"]但是、我们的 Yocto 构建可能是"正确无误"、并且实际使用 HS-SYSFW创建了 tiboot3.bin FS

    完全是这种情况。

    所以我们是否可以进行"简单"API 调用以允许我们识别 SYSFW 变体?

    没有直接的运行时方法来标识 SYSFW 类型。 间接地、如果应用程序 能够与 SYSFW 通信、则运行的 SYSFW 与器件类型相同(可从 MMR 读取)。

    在任何情况下、ROM 都会引导 SYSFW、因此您不能根据器件类型手动加载 SYSFW。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在任何情况下、ROM 均引导 SYSFW、因此您无法根据设备类型手动加载 SYSFW。

    我认为、这种说法不一定是正确的。

    使用 AM64x、仍然可以在运行时加载 SysFW、并且让 ROM 仅加载 R5f、如"拆分"引导映像(在"新"组合引导映像之前)中所示。

    此致、

    Dominic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 AM64x、仍然可以在运行时加载 SysFW、并且让 ROM 仅加载 R5f、如"split"引导映像

    是的、这在理论上是可行的、但我们不会广播对 ROM 传统引导的支持。