This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:如果将 tiboot3.bin 替换为内置 EVM、则 TDA4VE EVM 不可引导

Guru**** 2479845 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1459796/tda4ve-q1-tda4ve-evm-is-not-bootable-if-tiboot3-bin-is-replaced-with-the-built-one

器件型号:TDA4VE-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VM

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

在 TDA4VM EVM 上、如果将/BOOT/tiboot3.bin 替换为我从 Linux SDK (R85)构建的文件、则是可引导的

但在 TDA4VE EVM 上、如果将/BOOT/tiboot3.bin 替换为我从 Linux SDK (R85)构建的文件、它将无法引导(没有任何 UART 输出)

如何使我构建的 R5 tiboot3.bin 文件在 TDA4VE 上正常工作?

谢谢!

此致、

Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯托弗、您好!

    您在使用哪种 SDK?  

    您要使用什么命令来编译 tiboot3.bin?

    您是否在 SDK 顶部有自定义更改?

    此致、

    基尔西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keethy:

    感谢您的答复。

    使用的 Linux SDK I 为 R85: ti-processor-sdk-linux-j721s2-evm-08_05_00_08。

    我没有进行任何代码更改、只需在 Linux SDK 安装目录的根目录下通过"make u-boot"构建 u-boot 即可。

    并将 tiboot3.bin 从 board-support/u-boot_build/r5/复制到 SD 卡的/boot 分区。

    谢谢。

    此致、

    Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在"make u-boot"后复制以下目录下的 tiboot3.bin

    $sdk/board-support/k3-image-gen-2022.01

    上面的位置有正确的 tiboot3.bin 和打包的 tifs。

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy、您好!

    感谢您的答复。

    那么、这与 TDA4VM (j721e) SDK 是否不同? 在 TDA4VM (j721e) SDK 中的 k3-image-gen-2022.01目录下没有 tiboot3.bin。

    还有、u-boot_BUILD 目录中的 tiboots 有什么用呢?

    此致、
    Christopher