请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62A7-Q1 工具与软件:
尊敬的 Expert:
您能帮我把测试报告分享给我吗 、因为我的客户反馈:在 他们 项目中 AM62A SDIO 接口 的仿真过程中、他们发现 AM62A IBIS 输出的 CLK 和 DAT 波形质量较差、 想要将其与 TI 的测试波形进行比较。
我知道 HS200需要符合 JEDEC 标准。 请帮助提供。
BR、
Biao