This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM6442:A53上的 FreeRTOS SMP 支持

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1409200/am6442-am6442-freertos-smp-support-on-a53

器件型号:AM6442

工具与软件:

尊敬的 TI:


我正在使用 SDK MCU-SDK-AM64X 09.02.01.05;我在 A53+SMP+FreeRTOS、上运行演示程序"SMP_TASK_SWITCH"
众所周知、Cortex-A53包括 Cortex-A53_0和 Cortex-A53_1。 我使用仿真器将"smp_task_switch"加载到 Cortex-A53_0、"smp_task_switch"进入调试模式、
但是、当我使用仿真器将"smp_task_switch"加载到 Cortex-A53_1时、为什么"smp_task_switch"直接运行、而不进入调试模式?
如何调试 Cortex-R5A0-1上的"smp_task_switch"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我正在查看您的问题、您可能希望在一两天内得到回复。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    结束该主题、因为很长时间没有响应。 如果您想继续讨论、请随时回过头来。

    此致

    Ashwani