This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:为10.01 SDK 中的 NAND 闪存提供 PHY 模式支持

Guru**** 2479845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1459339/j722sxh01evm-phy-mode-support-for-the-nand-flash-in-10-01-sdk

器件型号:J722SXH01EVM

工具与软件:

大家好、团队成员:

这是针对线程 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1437014/j722sxh01evm-phy-mode-support-for-nand-in-the-u-boot 的后续问题

我已经 在 J722S EVM 板上使用10.01 SDK 测试了用于 NAND 闪存的 PHY 模式支持。

在将 PHY 模式刷写到 NAND 闪存的 PHY 分区并重新启动电路板后、我不会观察到寄存器更新。

=> MD 0xfc400b4 1.
0fc400b4:00000000

您能否确认是否为10.01 SDK 提供了 NAND 闪存的 PHY 模式支持?

此致、

安·罗斯·安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Ann Rose Antony、

    请尝试使用 zip 文件中随附的补丁:

    e2e.ti.com/.../dma_5F00_patches.zip

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy、您好!

    感谢您的支持。  

    完成上述补丁后、NAND 闪存开始在 PHY 模式下工作。

    此致、

    安·罗斯·安东尼