This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:[TDA4AL] dp83tg721链路始终不检测

Guru**** 2480055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1458922/tda4al-q1-tda4al-dp83tg721-link-detected-is-always-no

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

您好、先生、

我们使用 dp83tg721。

当我插上和拔下 T1时、看到检测到的链路始终为否

这是否与 RGMII TX/Rx 延迟有关?

或其他部件进行调整?

谢谢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sung、

    为了澄清、链接已经建立、但是一旦您将其拔下并插回、该链接就不再链接了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否还可以打开自动协商和纠错功能?

    是否测试了 TX/RX 设置和保持时间以确保它们满足规格? TXC 在通过线路发送之前会在内部延迟。

    RXC 必须从 PHY 侧从外部延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreyas:

    谢谢。 我们已经解决了这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您的意思是问题已解决? 如果是、我们可以关闭该线程吗。  

    请分享为解决此问题所做的修复。  

    此致、  

    Sudheer