This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:C7默认频率

Guru**** 2480255 points
Other Parts Discussed in Thread: FFTLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1451668/am62a7-c7-default-frequency

器件型号:AM62A7
主题中讨论的其他器件:FFTLIB

工具与软件:

团队成员、您好!
我在 C7x 上使用 hello_world FreeRTOS 项目并通过 SOC_getSelfCpuClk 获取 CPU 频率、返回850MHz。
是 C7x 的默认时钟吗? 是否意味着当我运行 FFTLIB 时、C7x 也会以该频率运行?
是否有任何方法可以将 C7x 频率配置为1GHz、例如 FreeRTOS 项目和 FFTLIB 项目?
谢谢你
居伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Guy、

    我们很乐意提供帮助。 我们正在 SDK 团队的帮助下对此进行调查。 我们将很快提供答案。
    同时、您能否提供您正在使用的 SDK 版本?

    此致、

    Qutaiba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 库泰巴、  

    我们正在等待您对此问题的答复。  

    关于 SDK、我不确定 是10_00_00_14 / 10_00_00_20中的一个

    此致

    居伊   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Guy、

    C7x 的默认频率设置为850MHz。 C7x 处理器仍支持1GHz、但某些 AM62A EVM (E1和 E2)不支持当 C7x 时钟频率为1.0GHz 时所需的0.85v 功率。

    FFTLIB 和其他 C7x 库不会设置 C7x 时钟频率。 它们只是在 C7x 的初始化二进制文件设置的时钟频率上运行。 也就是说、C7x 库测试用例报告的性能结果均以时钟周期数表示、与 C7x 的实际时钟频率无关。  

    此致、

    Qutaiba  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 库泰巴的努力、  

    我们正在使用 E3 EVM、我们很乐意过渡到1GHz。  您可以 告诉我们如何操作吗?  

    另外、我们需要将时钟周期转换为微秒、所以"初始化二进制频率"有点模糊、您是说将时钟周期除以850会将时钟周期转换为微秒吗?  

    此致

    居伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Guy、

    我正在跟进 SDK 团队、以了解如何在 E3 EVM 中设置 C7x 的时钟频率。  

    此外、我们需要将时钟周期转换为微秒、所以"初始化二进制频率"有点模糊、您是说将时钟周期除以850会将时钟周期转换为微秒吗?  [报价]

    是的、将 C7x 库测试用例报告的时钟周期除以850、以便在 C7x 计时为850 MHz 时将结果转换为微秒。 该数字应可线性缩放。 您还可以将时钟周期数除以1000 、以估算 当 C7x 时钟频率为1.0GHz 时的性能。  

    此致、

    Qutaiba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Guy、

    按照以下步骤更改 AM62A 上 C7x 的时钟频率。 请注意、不建议将这用于 EMV E1和 E2、因为它们 不支持 C7x 时钟频率为1.0GHz 时所需的0.85v 功率。

    1. 进行更改 /source/drivers/bootloader soc / am62ax/bootloader_soc.c
    2. 重新编译库、如此处 https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62AX/10_01_00_33/exports/docs/api_guide_am62ax/GETTING_STARTED_BUILD.html#autotoc_md23所示
    3. 请按照以下页面所示准备 EVM: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62AX/10_01_00_33/exports/docs/api_guide_am62ax/EVM_SETUP_PAGE.html

    现在、C7x 应设置为1.0GHz 时钟频率。

    此致、

    Qutaiba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助、我们计划尽快尝试!  

    此致

    居伊

    ePiccolo 工程