This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:将 C5505Project 迁移至 C5517Project

Guru**** 2480245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1458436/ccstudio-migration-of-c5505project-to-c5517project

器件型号:CCSTUDIO

工具与软件:

e2e.ti.com/.../Experiment_5F00_5505to5517prj.doce2e.ti.com/.../Tst_5F00_CODEC.zip

嗨、Ki-San。 我们要将 C5505 (正在工作)的项目迁移到使用 C5517的新系统。因此、我们修改了 C5505源线的几个部分(关于 DSP 的 PLL CLK)以满足 C5517的要求。然后 CCS 构建成功。 另一方面、Test 连接(在.ccxml 文件窗口中)也成功。 (我们使用的是 XDS100v2 USB-JTAG 仿真器)、但点击 Dugu 按钮后出现了"Error connecting to the Target (连接到目标时出错)"(如图片和文档所示)。 在匹配的 C5505项目上是否存在与 C5517的任何不匹配? 此致。 Okutsu Takahiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Okutsu-San,

    但单击"Dubug"按钮后出现"Error connecting to the Target"(如连接到目标的图片和文档)。 在匹配的 C5505项目上是否存在与 C5517的任何不匹配? [报价]

    此项目不会对该误差产生影响。 这种类型的错误通常是由硬件配置问题引起的。 客户是否使用了定制的 C5517电路板?

    谢谢你

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ki-San。 感谢您的建议。 如您所述、RESET 线是 CCT 设计峰值导致的半电压。  经过改进后,我们的系统运行正常(解决)。 感谢您发送编修。 此致、Okutsu Takahiro。