This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:当音频播放停止时、BCLK 和 WCLK 停止

Guru**** 2480055 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1447942/am623-bclk-and-wclk-stop-when-audio-playback-stops

器件型号:AM623
Thread 中讨论的其他器件:TAS2563

工具与软件:

团队成员、您好!

我使用的是 AM623平台和 TAS2563音频编解码器。 我会遇到 BCLK 和 WCLK 时钟在音频播放期间激活但在播放结束时停止的问题。 这会导致器件上的 TDM 时钟错误。

我需要时钟(BCLK 和 WCLK)始终保持激活状态、以避免出现此问题。 您能帮我解决这个问题吗?

以下是我先前创建的相关票证的链接: TAS2563 TDM 时钟错误-未播放音频

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakshi:

    我看着你和伊凡的互动在另一个线程。 查看器件树的更改后、您能否添加以下行、并查看 BCLK 和 WCLK 是否保持激活状态:主要更改是系统时钟方向输出;  

    下面是一个期望 MCLK 为25MHz 的示例器件树。

    sound_master:simple-audio-card、CPU {
    sound-Dai =<&mcaspx>;
    位时钟主控;
    帧-主机;
    系统时钟频率=<25000000>;
    系统时钟方向输出

    请告诉我、它是如何处理这一变化的。

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suren:

    感谢您的快速响应。 我尝试添加此属性、但播放结束时时时、时钟仍然停止。

    这是我当前的 devicetre 配置:

          main_mcasp2_pins_default: main-mcasp2-pins-default {
                    pinctrl-single,pins = <
                            AM62X_IOPAD(0x0178, PIN_INPUT, 2) /* (AC20) RGMII2_TD3.MCASP2_ACLKX */
                            AM62X_IOPAD(0x0174, PIN_INPUT, 2) /* (AD21) RGMII2_TD2.MCASP2_AFSX */
                            AM62X_IOPAD(0x018c, PIN_INPUT, 2) /* (AC21) RGMII2_RD2.MCASP2_AXR0 */
                            AM62X_IOPAD(0x0170, PIN_OUTPUT, 5)/* (AA18) RGMII2_TD1.MCASP2_AXR8 */
                            AM62X_IOPAD(0x016c, PIN_INPUT, 7) /* (Y18)  RGMII2_TD0.GPIO0_89 */
                    >;
            };     
    
    
          codec_audio: sound {
                    compatible = "simple-audio-card";
                    simple-audio-card,name = "AM623-GTC700C";
                    simple-audio-card,widgets =
                            "Speaker",      "Internal Speaker",
                            "Microphone",   "Internal Mic";
                    simple-audio-card,routing =
                            "Internal Speaker",     "OUT",
                            "DMIC",                 "Internal Mic";
                    simple-audio-card,format = "i2s";
                    simple-audio-card,bitclock-master = <&sound_master>;
                    simple-audio-card,frame-master = <&sound_master>;
                    simple-audio-card,mclk-fs = <256>;
                    simple-audio-card,bitclock-inversion;
    
                    sound_master: simple-audio-card,cpu {
                            sound-dai = <&mcasp2>;
                            system-clock-frequency = <12288000>;
                            system-clock-direction-out;
                            dai-tdm-slot-num = <2>;
                            dai-tdm-slot-width = <16>;
                    };
    
                    simple-audio-card,codec {
                            sound-dai = <&tas2563>;
                    };
            };
    
    
           tas2563: tas2563@4c{
                    status = "okay";
                    reg = <0x4c>;
                    compatible = "ti,tas2563";
                    #sound-dai-cells = <0>;
                    ti,imon-slot-no = <0>;
                    ti,vmon-slot-no = <0>;
                    ti,asi-format = <0>;
                    reset-gpios = <&main_gpio0 89 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
            };
    
    &mcasp2 {
            status = "okay";
            #sound-dai-cells = <0>;
    
            pinctrl-names = "default";
            pinctrl-0 = <&main_mcasp2_pins_default>;
    
            op-mode = <0>;          /* MCASP_IIS_MODE */
            tdm-slots = <2>;
    
            assigned-clock-rates = <12288000>;
            serial-dir = <  /* 0: INACTIVE, 1: TX, 2: RX */
                   2 2 1 0
            >;
            tx-num-evt = <32>;
            rx-num-evt = <32>;
    };
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakshi:

    "Device tree changes"(设备树更改)对我来说很有用。

    为什么您希望 BCLK 和 WCLK 处于活动状态而不在播放结束后停止?

    它们通常是在流运行的上下文中设置的、因此当流停止时、它可能不会保留相同的上下文。

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suren:

    如果 BCLK 和 WCLK 变为低电平、则器件显示 TDM 时钟错误、并且我们也无法听到任何声音、正如我们在音频论坛中讨论过的、他们建议时钟应始终处于活动状态、回放停止时不应变为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakshi:

    由于 CPU 充当声音主控器、您是否可以将 ACLK 和 AFSX 引脚多路复用控制更改为 PIN_OUTOUT、而不是 PIN_INPUT。

    请告诉我这是否解决了问题

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suren:

    我已经尝试将 ACLK 和 AFSX 的引脚配置更新为 PIN_OUTPUT、但没有任何影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suren、您能建议我可以一直尝试保持时钟活动状态的其他更改吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakshi:

    我出差到下个周末。 只有当我返回时才能在 EVM 上尝试播放。  

    同时、您可以在播放前后和播放停止后共享 BCLK 和 WCLK 波形。  

    在器件退出 SHUTDOWN 模式之前、时钟应存在、否则它会检测 TDM 时钟错误。

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suren:  

    以下是 BCLK 和 wclk 波形:

    播放前的 BCLK:(电压电平不完美、因为它应该是高电平或低电平、但一旦它开始播放 BCLK 且 wclk 显示预期的3.3V 电平)

    播放前的 wclk:

    播放时 BCLK:

    播放时发出 Wclk:

     

    一旦它停止播放、我们就不会得到任何时钟、就像在播放前波形图像中一样。

    以下是我从驱动程序获得的一些日志、这些日志会在播放停止时显示时钟变为0:

    tasdevice-codec 3-004c: firmware: direct-loading firmware tas2562-1amp-reg.bin
    tasdevice-codec 3-004c: tasdev: regbin_ready start
    tasdevice-codec 3-004c: nconfig = 8
    tasdevice-codec 3-004c: img_sz = 1528 total_config_sz = 1236 offset = 292
    tasdevice-codec 3-004c: Firmware init complete
    
    tasdevice-codec 3-004c: tasdevice_set_dai_sysclk: clk_id = 0, freq = 12288000, CLK direction IN
    tasdevice-codec 3-004c: tasdevice_hw_params: Playback
    tasdevice-codec 3-004c: tasdevice_hw_params: BCLK rate = 1536000 Channel = 2Sample rate = 48000 slo            t width = 16
    tasdevice-codec 3-004c: powercontrol_routine:1204: enter
    tasdevice-codec 3-004c: select_cfg_blk: profile_conf_id = 1
    tasdevice-codec 3-004c: select_cfg_blk: conf 1, block type:PRE_POWER_UP         device idx = 0x01
    tasdevice-codec 3-004c: powercontrol_routine:1213: leave
    tasdevice-codec 3-004c: select_cfg_blk: profile_conf_id = 1
    tasdevice-codec 3-004c: select_cfg_blk: conf 1, block type:PRE_SHUTDOWN         device idx = 0x00
    tasdevice-codec 3-004c: tasdevice_set_dai_sysclk: clk_id = 0, freq = 0, CLK direction IN
    
    tasdevice-codec 3-004c: tasdevice_set_dai_sysclk: clk_id = 0, freq = 12288000, CLK direction IN
    tasdevice-codec 3-004c: tasdevice_hw_params: Playback
    tasdevice-codec 3-004c: tasdevice_hw_params: BCLK rate = 1536000 Channel = 2Sample rate = 48000 slo            t width = 16
    tasdevice-codec 3-004c: powercontrol_routine:1204: enter
    tasdevice-codec 3-004c: select_cfg_blk: profile_conf_id = 1
    tasdevice-codec 3-004c: select_cfg_blk: conf 1, block type:PRE_POWER_UP         device idx = 0x01
    tasdevice-codec 3-004c: powercontrol_routine:1213: leave
    tasdevice-codec 3-004c: select_cfg_blk: profile_conf_id = 1
    tasdevice-codec 3-004c: select_cfg_blk: conf 1, block type:PRE_SHUTDOWN         device idx = 0x00
    tasdevice-codec 3-004c: tasdevice_set_dai_sysclk: clk_id = 0, freq = 0, CLK direction IN
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suren:

    这方面有什么更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakshi:

    我因公出差、下周我回到办公室时将能够在我的 EVM 上对其进行验证。

    此外、您是否可以使用 k3conf 实用程序转储时钟、以便查看与 MCASP 相关的时钟在播放/不播放场景下是否会发生变化?

    您是否可以转储 MCASP 寄存器(与 AHCLK/ACLKX 相关)以查看前后的值。

    对于延迟、我们深表歉意。

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suren:

    我希望您现在能回来。 您能帮助我们解决这个问题吗? 我们还不能解决这一问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakshi:

    根据我的内部讨论、Linux 中的 McASP 只会在用户启动应用程序(arecord/aplay/gstreamer)时生成时钟。 您的电路板上是否有任何其他器件能够充当时钟主器件? 在 TI EVM 上、我们通常将 McASP 配置为从站。  

    此外、如果我正确理解、您可以在启动 aplay 时收听音频、而在 BCLK/WCLK 因 TDM 错误而停止后无法收听音频。  

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suren:

    在我们的设置中、我们将编解码器用作从器件。 我们从一开始就听不到任何声音。 播放结束且 BCLK/wclk 停止后、它会显示 tdm 时钟错误。

    另外、我看到了一些类似的查询、其中用户希望 McASP 作为主控方、而编解码器作为从属方。 我认为这与我们的需求有一定关系。 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1272002/am623-audio_ext_refclk1-input/4844633#4844633。您是否能够为此提供解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakshi:  

    您能否在电路板上共享此命令的输出:k3conf dump clocks | grep MCASP  

    您是否尝试过使用 ALSA Mixer 控件播放音频是否正常?

    此致、

    Suren