This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:开发套件可用性和 Beagleplay 蓝牙问题。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62, SK-AM62B-P1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1459994/sk-am62-devkit-availability-and-beagleplay-bluetooth-issues

器件型号:SK-AM62

工具与软件:

首先、此开发套件是否可用? 此开发套件上的蓝牙模块可以正常工作吗? 如果是、您能否提供有关如何使用它的教程?

其次、 我和一个团队一起设计了一个将使用 AM6254微处理器的产品。 我们打算购买用于固件/软件开发的 SK-AM62开发套件、但该套件已不可用。  因此、我们改为购买了 Beagleplay 板。 我已经尝试了一切我可以使蓝牙工作没有任何效果。

我做的其中一件事是在 Linux 中使用 bluetoothctl 实用程序以及"power on"命令。 它只给出一个错误:没有默认控制器。 您是否也有解决这个问题的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mubarak:

    SK-AM62开发套件是早期开发版本、现已过时。 AM6254的当前开发套件是 SK-AM62B-P1: https://www.ti.com/tool/SK-AM62B-P1。  此开发套件板上没有 BT 模块、但有一个 M.2插槽、可与任何 M.2外形的模块配合使用。 CC33XX 模块就是一个例子: https://www.ti.com/tool/M2-CC3351。 如果您对使用 SK-AM62B-P1启用此模块有任何疑问、CC33xx 产品系列可助您一臂之力。

    Beagleplay 板是开源社区板、 我们对其没有太多经验。