This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EDGE-AI-STUDIO:模型编写器训练错误。

Guru**** 2552220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1458962/edge-ai-studio-model-composer-training-error

器件型号:EDGE-AI-STUDIO

工具与软件:

您好!  

我使用模型编写器训练模型、 当我单击开始培训时、1个 epoch 后、 事件 ID 将失败: 17362466097920699107738910 .  

Matplotlib created a temporary cache directory at /tmp/matplotlib-0gjtcw1z because the default path (/.config/matplotlib) is not a writable directory; it is highly recommended to set the MPLCONFIGDIR environment variable to a writable directory, in particular to speed up the import of Matplotlib and to better support multiprocessing.

我尝试了样本动物和几张包含文件夹的照片(从我的机器),它在训练中工作良好,没有错误。

提前感谢、

Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sajan:

    您是否能够共享正在使用的数据集、该数据集会触发此错误。

    提前感谢您。  

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您是否能够共享正在使用的数据集、该数据集会触发此错误。

    感谢您对我遇到的错误的答复。 我一直在使用 多个数据集、我将这些数据集组合成一个文件夹 .

    与您共享数据集、 请提供有关最佳方法的指导
    期待您的指示。

    此致、
    Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请通过一条直接消息与我联系、该消息包含 google docs 链接或包含数据集的 dropbox 链接。

    谢谢你。