This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:PCIe REFCLK 端接电阻器是否已禁用?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U, TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1459421/dra821u-q1-pcie-refclk-termination-resistors-disabled

器件型号:DRA821U-Q1
主题中讨论的其他器件:DRA821DRA829TDA4VM、DRA821U

工具与软件:

嗨、团队:

我记得在预量产 DRA821中、默认情况下不会禁用 PCIe REFCLK 终端电阻器。

您是否知道量产 DRA821U4T5BALMRQ1芯片是否将 PCIe REFCLK 终端电阻作为默认设置禁用?

此致!

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:  

    为 DRA829/TDA4VM 链接类似的线程: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1178906/tda4vm-pcie-reference-clock-termination。  

    我通知 Robert、后者在前一个主题中为我提供了帮助、看看他对 DRA821是否有不同的评论。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRA821应与 DRA829/TDA4VM 相同-因此链接的 E2E 应仍然适用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob / Takuma、

    明白了、感谢您将我指向另一个线程!

    此致!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert / Takuma、

    关于这一问题的一个快速跟进步骤:

    我知道 DRA821U 上默认禁用了端接。 即使是这种情况、在将时钟应用到 SERDES 时钟恢复输入之前、SERDES 轨仍然必须上电... 那么、如果我的客户从载板提供时钟、并发送到夹层卡上的 DRA821、他们仍然需要对载板上的时钟输出进行选通、对吗?

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果处理器未完全供电、则无法将时钟驱动到 REFCLK 引脚中、因此需要在器件通电之前将 CLK 选通/禁用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美、这就是我想的。

    谢谢罗伯特!