This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAPL138B-OMAP:投入生产;EP L138是否可以由 TPS650250供电、或者它是否必须为 TPS650061

Guru**** 2480055 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650250, TPS650061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1458836/omapl138b-ep-in-production-can-the-omap-l138-be-powered-up-by-tps650250-or-does-it-have-to-be-tps650061

器件型号:OMAPL138B-OMAPL138B EP
主题中讨论的其他器件:TPS650250TPS650061OMAPL138

工具与软件:

尊敬的 E2E 支持:

在 OMAP L138文档中、我看到芯片必须由 TPS650061供电、但是在 LCDK/EVM 板上我可以看到它是由 TPS650250供电。  

我查看了 这些 电源 IC 的两个数据/表、都以相同的方式运行2.25MHz、为1.2、1.3、1.8和3.3供电、但我无法真正判断使用250、而不是61是否会有什么不同... 个人而言、我更喜欢250、并 有计划使用它、但我需要与您澄清、以确保我的250产品不会造成问题。  

我怀疑 L138的文档可能有点过时(从加电的角度来看)、可能是因为我们所知、TI 不再支持该芯片。

问题可能是250取代了61、因为这两者均来自 TPS650系列、但对于 OMAP L138、此信息尚未记录。

如果您能澄清一下、我知道 L138已不再受支持、但我相信如果您能在某个地方找到答案、我将不胜感激。

谢谢

Heider

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heider

    我没有找到任何有关将 TPS650250与 OMPAL138配合使用的文档、但在 EVM 中使用的文档除外。

    OMAPL138产品文件夹中提供了多种应用手册、涵盖了多种电源选项(https://www.ti.com/product/OMAP-L138?keyMatch=OMAPL138&tisearch=universal_search&usecase=partmatches#tech-docs)。  

    TPS650250 EP 专门用于 OMAPL138B-PMIC、  其温度范围不符合处理器要求、而 TPS650061适用。

    您可能需要为 PMIC 组创建一个 E2E、以查看他们是否有任何有关使用 TPS650250的其他数据。

    -保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul

    是的、说实话、我并不惊讶、虽然听说 TI 这两种芯片的制造商也是如此、这也让我有点失望... 但是、... 我会遵循 EVM 设计、因为这是更安全的方法。  

    在这样做的同时、我还会听从您的意见、查看 PMIC 是否对它有任何了解。

    是否可以通过任何方法将此票证转移给 PMIC 团队? 或者我应该再创建一个呢?  

    谢谢

    Heider

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    创建一个新主题、

    -保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢保罗


    我现在将为 PMIC 创建一个新线程。

    谢谢

    Heider