This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:如何在 CCS 版本:20.0.1.4__1.6.1中创建静态库项目?

Guru**** 2480535 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1458321/ccstudio-how-to-create-a-static-library-project-in-ccs-version-20-0-1-4__1-6-1

器件型号:CCSTUDIO
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

如何在 CCS 版本:20.0.1.4__1.6.1中创建静态库工程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无法在 CCS Theia/20中从头开始创建静态库工程。 器件不同、可能存在一个示例库工程。 您正在使用哪种器件?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ki! 有两种器件、一种是 TI AM243X-LP、另一种是 TI AM243X-EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 我还需要在 CCS Theia 上为 F2838x 创建新的静态库工程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="624520" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1458321/ccstudio-how-to-create-a-static-library-project-in-ccs-version-20-0-1-4__1-6-1/5596106 #5596106"]谢谢 Ki! 有两款器件、一款是 TI AM243X-LP、另一款是 TI AM243X-EVM。[/QUOT]

    很遗憾、我在 AM243x SDK 中看不到示例库项目。 唯一一个很好的权变措施就是在 CCS 12.x 中创建一个库项目并将项目导入到 CCS 20中。 这是我们希望在将来的版本中解决的一个限制问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! 我还需要在 CCS Theia 上为 F2838x 创建一个新的静态库工程。[/QUOT]

    很遗憾、我在 C2000Ware 中看不到示例库工程。 唯一一个很好的权变措施就是在 CCS 12.x 中创建一个库项目并将项目导入到 CCS 20中。 这是我们希望在将来的版本中解决的一个限制问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一种解决方法是尝试使用 CLI 工程命令来创建工程

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_project-command-line.html

    可以选择指定静态库:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_project-command-line-createProject-options.html#list-of-createproject-options

    -ccs.outputType (可执行文件| staticLibrary)
    输出类型(可选)。
    默认为"可执行"。