This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2E:电路板端 ALG_TIDL_EVE 链路的输出结果有精度损耗

Guru**** 2479025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1457341/tda2e-the-output-result-of-alg_tidl_eve-link-at-the-board-end-has-precision-loss

器件型号:TDA2E
主题中讨论的其他器件:TDA2

工具与软件:

在电路板端进行调试期间、在 ALG_TIDL_EVE 链接的输出结果中发现精度损耗。 我检查了 Alg_tidl_EVE 链路的上一个 tidlpreproc 链路的 RGB平面 输出的每个地址的偏移量。 和/ti_components/algorithms/REL。 TIDL。 01.01.03.00 /模块/ti_dl/test/SRC/tidl_TB。 将输入缓冲区中的 C 至 EVE 推理进行了比较、无迁移问题。 请问、输出模型的精度损失也可以从哪个方向检查、或者对于电路板末端 TDA2推理结果输出的精度损失、TI 有没有优化计划?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QX;

    感谢您问这个问题。 我们的专家将很快回答您的问题。  

    谢谢。此致

    文立