This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:适用于 AM57x 的 Processor SDK Linux

Guru**** 2479715 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1460587/am5718-processor-sdk-linux-for-am57x

器件型号:AM5718

工具与软件:

之前、我使用 tisdk 8.2.1版本成功为 am5718 EVM 构建了 tisdk-base。  我现在看到版本9.3可用。  我正在尝试决定是否升级到9.3。

对于许多已取消处理的项目、是否是8.2的超集9.3、以及一直修复到9.3的错误?  哪些显著特征被取消-注释中没有太多细节?

如果我继续升级、我想使用 Docker 平台。  这样做的过程是什么?  仅需确认、Ubuntu 18.4仍然是所需的主机操作系统?

请提供建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    请参阅发行说明以了解您要查找的信息:  

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM57X/09_03_06_05/exports/docs/devices/AM57X/linux/Release_Specific_Release_Notes .html#release-09-03-00

    Docker 平台是我们的 SDK 不支持的开源资源。 如果您选择它作为您的路径、Docker 的支持相关查询不在我们的支持范围内。

    TI 开发已迁移到 Ubuntu 22.04。 不确定是否曾尝试过在18.04中构建此图。

    感谢您的提问、我只注意到我们文档中的一个错误并不能对上述内容进行澄清。

    -若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复。  是的、SDK 9.3文档提到 Ubuntu 16.4和18.4作为主机选项。  它还具有用于虚拟机选项的链接、但会导致页面过期。

    因此、just to confirm、SDK 9.3版需要 Ubuntu 22.04主机?

    由于 TI 图形存储器和软件包相关性发生意外更改、使用 SDK 版本8.2存在一定的挑战性、是否使用 SDK 版本9.3有任何类似的挑战?  您是否具有指向有关此问题的帖子的链接?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    我可以确认9.3 SDK 的开发和测试是在 Ubuntu 22.04中完成的。 我已在您提到的文档上提交了 JIRA 错误、以更正此过时信息。

    是的、此链接指向同一个 SDK 文档、此处为: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM57X/09_03_06_05/exports/docs/linux/How_to_Guides/Host/How_to_Build_a_Ubuntu_Linux_host_under_VMware.html

    这也是非常过时的,但有一个注意,考虑到这一点。

    对于您的最后一个问题、我们还没有具体内容。 大多数情况下、所有更改都是为了迁移和更新预先存在的功能。 唯一的新开发是修复了32位器件中的 Y2038问题。

    此致!

    若苏厄