This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:拉取视频流时出现帧卡滞问题

Guru**** 2479715 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453263/am62p-a-stuck-frame-problem-occurred-when-pulling-a-video-stream

器件型号:AM62P

工具与软件:

大家好、专家:
我们在拉取视频流时遇到了帧卡住的问题。
卡滞帧的性能是前一帧和下一帧来回切换。
拉动第一个(虚拟通道 ID 为0)视频流时、始终显示卡住的帧。
在提取其他三个视频流时、几乎没有帧卡滞问题。
此问题在以下两种情况之一中消失:
1.上拉四向视频流后,帧问题肯定会消失。
2.等待10秒到20秒,卡 架问题可能消失。
我对这个问题做了一些测试,发现它与相机的同步有关。
当摄像头处于外部触发器同步模式且解串器提供触发信号时、不会发生此问题。
当摄像机处于主同步模式时、 会出现帧卡滞问题、并且概率约为80%。
该 解串器为 MAX96724。 我们问 Maxim 这个问题。 当 发生卡帧问题时、请检查解串器是否没有任何故障。

您能否帮助确认 AM62P soc 是否对同步有此类要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang Liu、

    您能否分享有关您的系统的更多信息、例如:

    1. 您是否通过 MAX96724将4个摄像头连接到 AM62P?
    2. 您如何在媒体管道中配置实体?
    3. 您能否共享"media-ctl -p"的输出?

    谢谢你。

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建中大家好:

    我们正在与刘王合作分析这些4*3M 摄像头 AM62P CSI-RX 捕获问题。 除了您建议的更改 DMA 上下文通道之外、还需要与您核对有关 AM62P CSIRX 接口的一些信息。

    1. AM62P IC 是否能满足 CSIRX 2.0Gbps 速度要求?

      处理了 Liu Wang 的更改寄存器0x30110B00=0x294 (BAND_CTL_REG_L = 0x294)将 CSIRX 更改为1.6-2.0Gbps、因此对于这种情况很有用。 下面的链接对此进行了讨论。 但不符合数据表 CSIRX 最大速度为1.5Gbps 的要求。 因此、客户担心它不能用于大规模产品。

      SK-AM62P-LP:如何查看 csirx 状态-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    2.消隐线限制了最小消隐数?

      4*3M 参数如下,所需速度为1.179Gbps*1.2=1.415Gbps。

    但当摄像头将2040*1750*25fps 的数据发送到 AM62P 时,速度为1.428Gbps 时,会出现拉视频流停止问题。

    我们担心摄像头模块第(120像素)列处的消隐/第214行的消隐会影响 CSIRX DPHY。

    执行 AM62P TRM 0x30110020 - 0x30110b0c 所有 DPHY 寄存器我们找不到有关消隐设置的信息。

      

    活动栏 "活动行" FPS 像素进行复制
    1920. 1536. 25. 16.

    您能帮助我们检查以下项目吗?

    答:AM62P CSIRX 接口是否可以让大规模产品使用2.0Gbps 速度?

    b. AM62P CSIRX 接口消隐设置是否需要特殊选择以满足小于1.5Gbps 的模式以支持4*3M(1920*1536)分辨率?

    此致!

    Han Tao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    [报价 userid="57353" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453263/am62p-a-stuck-frame-problem-occurred-when-pulling-a-video-stream/5583158 #5583158"]

    答:AM62P CSIRX 接口是否可以让大规模产品使用2.0Gbps 速度?

    [报价]

    AM62P 数据表发布每通道1.5Gbps 而不是每通道2.5Gbps 的原因是、由于测试设置问题、未完成每通道速度高于1.5Gbps 的 MIPI CSI 表征。 已经有计划在下一个季度完成高达2.5Gbps/通道的特性描述。 数据表预计将在2025年第二季度更新、以支持2.5Gbps 数据速率。 2.5Gbps 表征无需更改 SoC、因此 AM62P CSIRx 接口可以支持2.0Gbps 的速率用于大规模生产。

    [报价 userid="57353" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453263/am62p-a-stuck-frame-problem-occurred-when-pulling-a-video-stream/5583158 #5583158"]

    b. AM62P CSIRX 接口消隐设置是否需要特殊选择以满足小于1.5Gbps 的模式以支持4*3M(1920*1536)分辨率?

    [报价]

    我需要检查一下这个、并尽快返回给您。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建中大家好:

    感谢您帮助我们仔细检查 AM62P CSI-RX 最终产品确认速度是2.0Gbps 或2.5Gbps。

    并联我们正在与客户合作继续调试这4种3M@25fps 输入问题。

    下面是捕获的 AM62P CSI-RX D-PHY 寄存器值。

    0x30110020   0x00000429

    0x30110040   0x00800000

    0x3011004C   0x00000000

    0x30110050   0x00000000

    0x30110B00   0x00000294

    0x30110B04   0x00000000

    0x30110B08   0xAAAAAAAA

    0x30110B0C   0x000000AA

    0x30111000   0x40800000

    您能不能帮我们检查一下这些值、您是否能发现一些关于匹配4*(2040*1750*25fps)速度请求的异常?

    此致!

    Han Tao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    我们通过电子邮件进行通信、只要解串器根据 MIPI CSI 规范发送 CSI 信号、就可以支持该用例。

    此致、

    建中