This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH's SGMII 差分单首个's 振幅?

Guru**** 2570315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1458951/tda4vh-q1-tda4vh-s-sgmii-differenctial-singal-s-amplitude

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

 数据表中提到 "根据 IEEE802.3第70条、SGMII 接口电气特性符合1000BASE-KX"。  

 CLASUE 70 70.7.2.4:输入单振幅部分提到: 电压 取决于接收器实现/

 那么 SGMII 接口的特征是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SGMII 的最小差分振幅为800mV、可高达1600mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最小输入信号差分振幅也是800mV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该规范规定、接收器将接受由兼容的发送器产生的输入、这些发送器连接到 Rx 而不会产生衰减。 电压可高达1600mV、但最小值将为800mV。 Rx 仍然可以接受<800mV 信号并成功解码它。