This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263:MPU 防火墙服务演示失败

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1460996/lp-am263-mpu-firewall-services-demo-fails

器件型号:LP-AM263

工具与软件:

您好!

我尝试在 AM263x 演示板(AM263-LP)上运行 MPU 防火墙服务示例。

我在测试中使用了 SDK 版本10.0.0.35。

在电路板上刷写了由 SDK 提供的 SBL 的发布版本。
对于固件、我使用了 MPU 防火墙服务演示、也来自 SDK 10。


我在 R5SS0的 UART 上获得此输出:  


内核 R5SS0上的固件残桩...

我曾尝试对 SBL 进行重新编译、因为原始 SBL 对 R5SS0集群使用锁步配置。 但同样在没有锁步配置的情况下、演示将不会运行...

在防火墙演示的文档中、UART 上的输出应该与此类似

这种行为的原因可能是什么? 我的电路板是否已老旧?
这里是 UART 字符串、我在 UART 接口上以 UART 引导模式获取它

00000202010000000100414d3236335800000000000400cdab000001000100000000000000000000000000000000000000000050d39632c39b4506e692c404625dcb0762b9770ae7166e7f1fb537404b7beceba254256c884d98c90169b99249
3be861bef6e4b1c8ffe67edb9c000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000c65587a0119e52f873be44a1a56559d3d48dd3c525f616802ac3d
07109839a51af598c32f6057e781c1e232086b6f5567ef21682a0cc75df4371dc4d69d87680

此致
JO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jo:

    由于在印度度假、请预计我们的回复将延迟。

    此致、

    Brennan