主题中讨论的其他器件: SysConfig
工具与软件:
我们正在设计具有以下元件的定制电路板:
处理器:AM6421
PHY:DP83822
配置:
a)两个以太网端口、用于使用 MII 连接和运行 FreeRTOS 的 R5F 的工业协议。
b)一个 OPC UA 以太网端口(使用运行 Linux 的 A53的 RMII/RGMII 连接)。
约束条件:
当将 PRU_ICSSG1用于 EtherCAT (示例用例)时、由于引脚冲突、具有 RMII 连接的 CPSW 块无法用于 OPC UA 端口:
IOSET1:CRS 和 COL 引脚冲突。
IOSET2:MDIO 引脚冲突。
OPC UA 唯一可行的选择是将 PRU_ICSSG0与 RGMII 搭配使用。
查询:
可以在 Linux 中使用单个实例启用 PRU_ICSSG0 RGMII2/RGMII1吗?
非常感谢有关在 Linux 中启用和配置此设置的任何参考或指导。