工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
HW Env:我们自己的 TDA4Ven 板
SW 编码:SDK10.0.5
我们发现当前 SPI 的 CPU 使用率非常高。 通过使用 perf 命令生成火焰图、我们发现 mcspi_wait_for-reg 位函数是影响函数的关键。

我根据 AM4377进行了一些修改:Linux SPI 性能-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛、使 CPU 使用率降低了30%。 但是、SPI 数据不准确、会导致帧丢失和数据验证失败。

我可以进行哪些修改来确保低 SPI CPU 使用率和准确的通信数据?
此致。