This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VP-Q1:ADC 驱动器不能使用 DTS 文件生成

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1460230/tda4vp-q1-adc-driver-is-not-generating-with-dts-file

器件型号:TDA4VP-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我遇到的问题是在路径"/sys/bus/iio/devices "中生成 ADC 驱动器文件

但 EVM 图像正在生成、但与整体投影相关、它不显示、请对此提供帮助。

谢谢你

Jayadeva  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用定制电路板? 您如何为 ADC 集成 DTS 节点? 您能否共享补丁?  

    此致、

    基尔西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy、您好!

    是、

    我将尝试对 ADC 节点进行积分

    路径意味着什么?

    请打电话给 Under Sand Better 请分享我打电话给我开会的电子邮件,

    谢谢你

    Jayadeva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 defconfig 中启用 CONFIG_MFD_TI_AM335x_TSCADC=y 后、我们现在可以在/sys/bus/iio/devices/.中看到 ADC 器件

    因此可以关闭该票证