This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:GPMC_AD 问题

Guru**** 2479025 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1460339/am623-question-for-gpmc-_ad

器件型号:AM623
主题中讨论的其他器件:AM6442

工具与软件:

尊敬的 Expert:

如上图所示、请告诉我 SPCE 中的 GPMC _AD 部分。 在 AD2到 AD9描述中、

在复用模式中、地址为3。 到达 AD10时、直接跳转到 Address11。 这款器件是否正确?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    谢谢你。  

    让我回顾一下这些意见、然后再回来。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sreenivasa

    有更新吗?

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    感谢您的检查。

    似乎有一些拼写错误。 让我与专家核实一下。

    请参阅表6-38。 AM6442的 GPMC0信号说明

    此致、

    Sreenivasa