This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:csitx 输出最大分辨率

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1452329/tda4ven-q1-csitx-output-maximum-resolution

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具与软件:

您好!

   csitx 输出支持的最大分辨率是多少、我想输出3840x3072 UYVY 数据、如何配置它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     CSITX 中可以支持3840x3072分辨率。 您是否使用 OpenVX 节点来发送此分辨率? 那么只需为 OpenVX 节点提供适当的映像。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh

    我使用 OpenVX 节点发送分辨率为1920x1080的 UYVY 图像、且 csitx 可以正常工作、配置如下、f 我要使用3840x3072分辨率、如何更改配置?

    此致、

    Wenbo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenbo、

    您很可能只需要更改通道速度、因为此分辨率的通道速度要求可能更高。  

    除此之外、节点是用图像对象数组创建的、因此需要更改此映像大小。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh

    谢谢、我会调整车道速度、看看它是否起作用。

    此致、

    Wenbo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我会将这个主题移到等待状态、要重新打开、只需点击回复按钮。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh

    很抱歉没有及时回复。 测试完成后、当我将 laneBandSpeedMbps 设置为600或以下时、可以正常输出分辨率为3840x3072的 UYVY 图像、但帧速率仅为12fps。当我将 laneBandSpeedMbps 设置为大于600的值时、csitx 的输出帧速率会增加、但不会输出正常的图片。 原因是什么?

    此致、

    Wenbo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenbo、

    您的接收器件是否支持600Mbps 的通道速度模式? 当您说图片不正常时、您在图片中看到了什么? 有一些移位/伪影?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh

    谢谢你非常感谢、我检查了我们的接收设备,发现它支持的最大接收速率1.6G。这是一个问题的接收设备,而不是 csitx 输出。

    此致、

    Wenbo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wenbo、本主题还有其他问题吗? 让我们知道是否可以关闭它。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh

    没有其他问题、您可以立即关闭此帖子。

    此致、

    Wenbo