This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:uBoot 在n‘t 的客户电路板中无法正常启动

Guru**** 2478785 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, SK-AM62-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453830/am623-uboot-can-t-boot-normally-in-our-customer-board

器件型号:AM623
主题中讨论的其他器件:SysConfigSK-AM62-LP

工具与软件:

你(们)好

 我使用 DFU 下载程序、 但系统将在 uboot 中阻止。   附件文件是 SysConfig DDR 配置文件和引导日志。 DDR 类型为  K4A4G165WE-BCRC  

请帮助检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我不知道你在胡说什么。"  另外、请查看此页面 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1358039/faq-board-bring-up-tips-for-sitara-devices-am64x-am243x-am62x-am62ax-am62px

    应用补丁、并发布 regdump 输出。

    此致、

    James

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James

    我在这里附上 DDR 数据表、SysConfig 和引导日志。

    e2e.ti.com/.../DDR_5F00_bootlog.7z

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James

    已从客户处附加 DDR 寄存器转储。  请确定此案例的优先级、因为情况紧急。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../2024.12.20_5F00_RGS_5F00_Dump.log

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 Linux SDK 版本  10.00.07.04

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BERT:

    请添加" CONFIG_SYS_MEM_TOP_HIDE=0x400000 "添加到 U-Boot configs/am62x_evm_r5_defconfig 中并重新编译 U-Boot、以查看这是否可以解决引导问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     它不会生效、在 A53 uboot 中仍会阻止

    引导日志:  

    U-Boot 2024.04-Dirty (2024年12月21日- 10:10:44 +0800)

    soc:fdtdec_get_addr_size_fixed:reg:Addr=43000000、大小=20000
    AM62x SR1.0 GP
    型号:德州仪器(TI) AM62x LP SK
    EEPROM 在0x50处不可用、尝试在0x51处读取
    在0x51处读取板载 EEPROM 失败-121
    DRAM:fdtdec_setup_mem_size_base_lowest:初始 DRAM 基础8000000、大小20000000
    fdtdec_setup_memory_banksize:DRAM 组#0:开始= 0x80000000、大小= 0x20000000
    512 MiB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我 添加" CONFIG_SYS_MEM_TOP_HIDE=0x400000 "添加到 U-Boot  configs/am62x_evm_a53_defconfig。   在 A53 uboot 中仍会阻止

    但引导日志将如下所示:

    U-Boot 2024.04-Dirty (2024年12月21日- 10:27:05 +0800)

    soc:fdtdec_get_addr_size_fixed:reg:Addr=43000000、大小=20000
    AM62x SR1.0 GP
    型号:德州仪器(TI) AM62x LP SK
    EEPROM 在0x50处不可用、尝试在0x51处读取
    在0x51处读取板载 EEPROM 失败-121
    DRAM:fdtdec_setup_mem_size_base_lowest:初始 DRAM 基础8000000、大小20000000
    fdtdec_setup_memory_banksize:DRAM 组#0:开始= 0x80000000、大小= 0x20000000
    508 MIB (有效512 MIB)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 专家

     有任何关于这些问题的更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BERT

    请预计1月6日回复、很抱歉耽误您的时间。

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BERT:

    请添加" CONFIG_SYS_MEM_TOP_HIDE=0x400000 "至 U-Boot configs/am62x_evm_r5_defconfig

    很抱歉、我之前的说明在2个地方不正确。

    如果我 添加" CONFIG_SYS_MEM_TOP_HIDE=0x400000 "添加到 U-Boot  configs/am62x_evm_a53_defconfig。  [报价]

    首先、此配置应添加到中 _a53_defconfig、不正确 _r5_defconfg。

    第二步、我错过了"0"、值应该是0x4000000、而不是0x400000。

    总之、这是我确认的补丁、它修复了 SK-AM62-LP EVM 上的引导问题。

    diff --git a/configs/am62x_lpsk_a53_defconfig b/configs/am62x_lpsk_a53_defconfig
    index 956b119c405a..4e311d23f85c 100644
    --- a/configs/am62x_lpsk_a53_defconfig
    +++ b/configs/am62x_lpsk_a53_defconfig
    @@ -38,3 +38,4 @@ CONFIG_DFU_MTD=y
     CONFIG_DFU_NAND=y
     CONFIG_DFU_NAND_TRIMFFS=y
     CONFIG_SYS_DFU_DATA_BUF_SIZE=0x40000
    +CONFIG_SYS_MEM_TOP_HIDE=0x4000000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

       将 CONFIG_SYS_MEM_TOP_HIDE=0x4000000添加到 uboot defconfig 文件后、uboot 确实可以正常引导。 但它  也会减少 Linux 中的64MB 可用内存、因为 uboot 内存大小将提交给 Linux 内核。  您能告诉我 CONFIG_SYS_MEM_TOP_HIDE 的用途吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BERT:

    OPTEE 位于该位置。 这就是必须保留此存储器区域的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但它  也将减少 Linux 中的64MB 可用内存、因为 uboot 内存大小将提交给 Linux 内核。

    我可以在明天仔细检查这一点,但我认为这是不正确的。 此 defconfig 选项仅保留 U-Boot 中的存储器、不会传递到 Linux。 Linux 仍应获得完整的512MB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     您可以  在 Linux 启动后检查 Linux 器件树存储器@80000000节点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 Linux 无需为 optee 保留64MB 内存、、我可以配置 uboot、请勿将内存大小提交给 Linux  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     您可以  在 Linux 启动后检查 Linux 设备树内存@8000000节点

    该内核存储器 devicetree 节点与 U-Boot CONFIG_SYS_MEM_TOP_HIDE 配置选项无关。

    我可以配置 uboot 请勿将内存大小提交给 Linux 

    您能详细说明一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      删除 uBoot 中的配置 CONFIG_ARCH_FIXUP_FDT_MEMORY 不会 修改内核 devicetre 中的存储器大小。     在 uboot 中删除 CONFIG_ARCH_FIXUP_FDT_MEMORY 时、请帮助评估影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BERT:

    CONFIG_ARCH_FIXUP_FDT_MEMORY 始终是在 SDK U-Boot 构建中设置的、因此我从未研究过 U-Boot 在未设置配置选项时的行为。

    不过、

    此 defconfig 选项仅保留 U-Boot 中的内存、不传递给 Linux。 Linux 仍应获得完整的512MB。[/报价]

    这是不正确的、 CONFIG_SYS_MEM_TOP_HIDDE 保存的存储器在 Linux 中也不可见。 请尽量将预订减少到  CONFIG_SYS_MEM_TOP_HIDE=0x02500000 是否仍然可以成功引导 Linux?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     删除 UBoot 中的 CONFIG_ARCH_FIXUP_FDT_MEMORY 后,系统可以正常引导, Linux 可以正常工作,所有512MB 内存在 Linux 中可见,我已经测试了它。 但我担心的是、   Linux 是否出于特殊原因可以正常使用 CONFIG_SYS_MEM_TOP_HIDDE 保留的存储器、 因此请帮助确保它。   我们不想在 Linux 中浪费任何内存、因为我们的板级内存仅为512MB。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BERT:

    DM 固件和 OPTEE 位于内存的顶部、Linux 无法使用。

    您可以在 devicetre 保留存储器节点中看到、DM R5固件在0x00c00000大小下为0x9db00000、在0x01800000大小下为 OPTEE 在0x9e800000。 两者都采用上部37MB (0x02500000)、Linux 不会使用该闪存、即使未设置 CONFIG_SYS_MEM_TOP_HIDDE 且 Linux"看到"所有512MB 内存也是如此。 这就是我让您使用 CONFIG_SYS_MEM_TOP_HIDE=0x02500000进行测试的原因、这应该可以解决 U-Boot 引导问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     您是对的、使用  CONFIG_SYS_MEM_TOP_HIDE=0x02500000进行测试、u-boot 也可以正常启动。 非常感谢