工具与软件:
你好。
应用 SR2.0补丁后出现问题。
应用补丁后、未 使用安装 eMMC HS200闪存 但是、我们可以使用安装 eMMC HS 闪存 .
在 HS 闪烁后、我们再次尝试使用 HS200闪存进行引导。
文件系统最初安装良好、但大约一分钟后、所有文件都从 eMMC 中删除。
使用 HS200闪存的 eMMC 似乎存在问题。
作为参考、在 SR1.1中使用 HS200时、我们没有遇到任何问题-它运行正常、不会出现问题。
此错误仅发生在 SR2.0上
您能建议如何 解决此问题吗?
谢谢。
SR1.1에서 eMMC 속도를 HS200으로 적용 시 문제 없이 동작、SR2.0에서만 발생


< ES2.0结果