This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:Yocto 编译 uboot、内核和文件系统位置

Guru**** 2479295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1459535/sk-am62a-lp-yocto-compiles-uboot-kernel-and-file-system-locations

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

请参阅第1.2.3章、
software-dl.ti.com/.../Overview_Building_the_SDK.html
Yocto 是否会自动生成交叉编译器用于编译 uboot、kernel、分别生成哪些路径? 如果还未生成、我接下来应该怎么办?
谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="633787" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1459535/sk-am62a-lp-yocto-compiles-uboot-kernel-and-file-system-locations、Yocto 是否会自动生成交叉编译器用于编译 uboot、内核 分别生成什么路径? 如果尚未生成、我接下来应该做什么?

    您可以通过编译来获取交叉工具链(包括库和头文件)  meta-toolchain-arago-tisdk 电压目标。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、能为我提供详细步骤或参考文档吗?
    如何构建 meta-toolchain-arago-tisdk targe? 到具体的章节?
    类似于编译 Yocto? 我应该参考哪个 SDK 文档?
    您能帮我分享这个链接吗? 我以前没有这样做过。
    期待您的回复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="63387" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1459535/sk-am62a-lp-yocto-compiles-uboot-kernel-and-file-system-locations/5603761 #5603761"]您好、您能为我提供详细步骤还是参考文档吗?
    如何构建 meta-toolchain-arago-tisdk targe? 到具体的章节?
    类似于编译 Yocto? 我应参考哪个 SDK 文档?[/QUOT]

    这些步骤位于以下位置: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62AX/10_00_00/exports/docs/linux/Overview_Building__790.html#build-steps 、但很遗憾、有一些小问题、它们不能按原样使用。

    以下是一系列改进的步骤、修复了一些已知问题、面向 AM62A SDK v10.0的工具链构建。

    git clone git.ti.com/.../oe-layersetup.git tisdk
    cd tisdk
    ./oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk-analytics/processor-sdk-analytics-10.00.00-config.txt
    cd build
    . conf/setenv
    echo 'ARAGO_BRAND = "edgeai"' >> conf/local.conf
    MACHINE=am62axx-evm bitbake -k meta-toolchain-arago-tisdk

    另请注意基本构建环境设置(在 Ubuntu 22.04上安装额外软件包)、位于文档中该部分之前。

    此致、Andras