This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:DDR3训练或相位校准方法

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1460003/am3354-ddr3-training-or-phase-calibration-methods

器件型号:AM3354

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

客户 SOP 他们的 AM335x 许多年前基于 SDK5.2。

最近、由于一些政策原因、他们更改了 DDR 器件型号。

之后、他们逐渐看到有些电路板无法启动(__LW_AT__他们制作了总共150个电路板、还有9个电路板无法启动)、我们确认根本原因是在 ABA 测试后 DDR 本身。

DDR 供应商联系了客户、询问我们是否有任何可以在问题电路板上尝试的培训或相位校准方法。

我想知道我们是否有这种方法吗?

非常感谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们可以使用 Linux memtester 对电路板执行函数应力测试、  新的 DDR 器件时序是否与旧器件兼容?  他们可能需要使用 EMIF 工具生成新的 DDR 配置:  https://www.ti.com/lit/pdf/sprack4

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    谢谢、客户通过生成新的 DDR 配置来解决此问题。

    Kevin