This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:MIPI DSI 显示无法正常工作

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62P-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1459577/sk-am62p-lp-mipi-dsi-display-not-working

器件型号:SK-AM62P-LP

工具与软件:

我使用的是 SK-AM62P-LP 板、下载 SDK 位于  ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.01.10.04-Linux-x86-Install.bin 上

我使用  RPi DSI 面板( EVM 用户指南 SK-AM62P-LP.pdf  SOC DSI 接口)来连接 EVM 板。

我完成了流程步骤:

1. SD 卡映像

    bmaptool copy --bmap tisdk-default-image.bmap tisdk-default-image-am62pxx-evm-10.01.10.04.rootfs.wic /dev/sdb

2. 启用 DT Overlays  uEnv.txt 的步骤  

   name_overlages=ti/k3-am62p5-sk-dss-shared-mode.dtbo ti/k3-am62p5-sk-DSI-Rpi-7inch-panel.dtbo

EVM 板上电、驱动器 ko (tc358762、panel_simple、rpi_panel_attiny_regulator)负载正常

4. 使用示波器测试 J25的引脚14、未测量时钟信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享您的引导日志? 此外、附加的图像似乎不会显示在我的 PC 上。

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SK_2D00_AM62P_2D00_LP_5F00_log.txt.tar.gz

    请参阅引导日志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图片下载为: https://www.ti.com.cn/tool/cn/PROCESSOR-SDK-AM62P#downloads

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我(使用此 uEnv.txt)、name_overlages=ti/k3-am62p5-sk-DSI-Rpi-7inch-panel.dtbo(HDMI 显示器运行正常)可以看到 ti logo UI。  DSI 引脚 AA13未测量时钟信号

    那么、如何 关闭 HDMI 显示和打开 DSI 显示呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本映像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的彭奇:

    请更换下面的覆盖 dtb:并尝试。

    另外、请帮助提供您自己的硬件设置。

    非常感谢!

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    cd /boot/dtb/ti

    cp k3-am62p5-sk-DSI-rpi-7inch-panel.dtbo k3-am62p5-sk-dsi-rpi-7inch-panel.dtbo.bak -rf

    cp k3-am62x-sk-hdmi-audi.dtbo k3-am62p5-sk-DSI-rpi-7inch-panel.dtbo -rf

    同步;重新引导是

     Linux 内核引导完成后、HDMI 正常工作、而 lsod  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在您的启动日志中、我看到以下内容:

    [   19.492456] platform bridge-regulator: deferred probe pending
    [   19.498267] mipi-dsi 30500000.dsi.0: deferred probe pending
    [   19.503901] platform 30220000.dss: deferred probe pending
    [   19.509320] platform panel0: deferred probe pending

    当发生上述错误时、通常表示以下任一情况:

    1. EVM 与电池板之间的连接不正确。
    2. Pi 面板有电源,如果没有连接,就 会阻止稳压器初始化。 我通常使用以下各项: https://www.raspberrypi.com/products/micro-usb-power-supply/ 和以下 LCD: https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-touch-display/。  

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将 FPC 22引脚错误为15引脚: https://www.amazon.com/dp/B0CN6WPYRH/ref=sspa_dk_hqp_detail_aax_0?psc=1

    但 Raspberry PI 触摸 显示屏显示屏仅亮起背光且没有显示屏。

    下面的附件是启动日志

    e2e.ti.com/.../SK_2D00_AM62P_2D00_LP_2D00_PowerOn_2D00_Log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、只是为了澄清一下、背光灯现在亮起了、因为在前面的日志中、稳压器未启动。 我假设您已连接 HDMI 和 DSI、如果连接、您将在/dev/dri/card0、/dev/dri/card1和/dev/dri/card2.下看到三张卡 如果要在 DSI 显示屏上看到某些内容、请运行命令 kmstest --device=/dev/dri/card2.

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krunal。

    感谢您的大力帮助。 此命令可提供帮助。

    客户使用 SERDES 输出到外部显示器。

    我们是否有类似的示例代码来支持此用例?

    非常感谢!

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有任何适用于上述用例的示例参考设计。

    此致、
    Krunal