This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5502:CCS 12.8抛出 java.lang.nullpointer 异常

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1460677/tms320vc5502-ccs-12-8-throws-java-lang-nullpointer-exception

器件型号:TMS320VC5502
主题中讨论的其他器件:SEGGER

工具与软件:

我今天将 CCS v12.6更新至 v12.8。  更新了两项:SEGGER 调试探针的驱动程序和 AMD 芯片的闪存驱动程序(我相信)。  我不使用这两种器件。

我一直很稳定,但在更新(和 PC 重新启动)后,我收到常规的 Java 空指针错误或 CCS 挂起。

这是已知问题吗?  我是否应该尝试回滚到 v12.6?

-dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dean:  

    我将把这篇文章传递给 CCS 团队、征求进一步的意见。  

    如果可以的话、我一定会尽力回滚到 v12.6。 您还可以同时安装 v12.6或任何其他版本、以测试新的器件/功能支持。  

    谢谢!

    -Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我已经非常稳定、但在更新(和 PC 重新启动)之后、我会收到常规的 Java 空指针错误或 CCS 挂起。

    您能否提供任何错误日志? 登录 /.log 将有助于查看。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6366.log.log e2e.ti.com/.../bak_5F00_0.log

    谢谢!  (我在中找到了这些 /.metadata/

    很抱歉延迟...它看起来像是.bak_0.log 或.log 没有经过可接受的文件筛选器,我最初没有注意到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与。 遗憾的是、没有太多有用的信息可供工程人员了解此问题。

     由于  CCS 12.x 在支持方面已被弃用、因此 如果它对您来说同样适用、我也建议回滚到 CCS 12.6。