This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAPL138B-OMAPL138B EP:部件 OMAPL138EZWTA3R 的 FA 请求

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1461491/omapl138b-ep-fa-request-for-part-omapl138ezwta3r

器件型号:OMAPL138B-OMAPL138B EP

工具与软件:

 由于故障详细信息、我们希望为器件 OMAPL138EZWTA3R 发送1pcs FA:

 

数量

父 SN

儿童编号

组件编号

系列产品成员

失败

Station

CRD

资格

生产日期代码

故障描述

1.

511EAW0108

M2PEAW0048

PMUD2567DBMNAA

巴厘

POWER_UP_GOB

好的

U1001M1

MT51012295001

4723.

1. 2DX 无法检测异常
2.已更改为新的闪存 IC、但仍然失败。
3.怀疑 MCU 未与 Flash IC 通信并影响 GOB。
4.更换能够通过的可疑部件