This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:如何更改 CPU 频率?

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1461631/am6442-how-to-change-cpu-frequency

器件型号:AM6442

工具与软件:

你(们)好

在我们的产品中、我们使用 AM6442处理器、想要降低 A53 CPU 频率? 如何做到这一点?

在 k3-am642-r5-evm.dts 中、我找到了 u-boot 存储库节点并尝试更改 分配时钟速率 属性、但 CPU 频率仍然保持不变。

a53_0: a53@0 {
		compatible = "ti,am654-rproc";
		reg = <0x00 0x00a90000 0x00 0x10>;
		power-domains = <&k3_pds 61 TI_SCI_PD_EXCLUSIVE>,
				<&k3_pds 135 TI_SCI_PD_EXCLUSIVE>;
		resets = <&k3_reset 135 0>;
		clocks = <&k3_clks 61 0>;
		assigned-clocks = <&k3_clks 61 0>, <&k3_clks 135 0>;
		assigned-clock-parents = <&k3_clks 61 2>;
		assigned-clock-rates = <200000000>, <1000000000>;
		ti,sci = <&dmsc>;
		ti,sci-proc-id = <32>;
		ti,sci-host-id = <10>;
		u-boot,dm-spl;
	};


BR

雅库布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakub:

    请随附补丁以显示您如何更改"Assigned-clock-rates"属性。