This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:在哪里可以找到 CTRLMMR_RST_SRC

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1459617/am625-where-can-i-find-ctrlmmr_rst_src

器件型号:AM625

工具与软件:

尊敬的 TI:

TRM 指出可以签入复位源 CTRL_MMR_RST_SRC .

但我找不到  关于的详细说明  CTRL_MMR_RST_SRC .

你能告诉我在哪里可以找到它吗?

BR

杰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该主题专家目前在本周和下周不在办公室。 请预计响应会延迟。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jace:

    感谢您的耐心。

    Unknown 说:
    但我找不到  关于的详细描述  CTRL_MMR_RST_SRC .

    CTRL_MMR_RST_SRC 寄存器说明可在 TRM 中找到。 请参阅 一节 14.2.1.1.475.1 CFG0_SRC 寄存器  技术参考手册。

    请参阅下图。

    此致、

    Tushar