This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:如何通过 GPIO 配置 UART、如何通过 UART 配置 GPIO?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1461432/processor-sdk-am62x-how-configure-the-uart-from-gpio-and-gpio-from-uart

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

工具与软件:

您好、TI 团队:

我的应用要求是在应用运行时、UART 引脚应转换为 GPIO 以实现某些功能、之后必须再次将该特定引脚配置为 GPIO。

我应该遵循什么步骤?  

不是应该针对这些场景将 PinMux 的时间添加到.dtsi 文件中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ameya:

    您在 AM62x、Linux 或 FreeRTOS 上运行什么操作系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我刚注意到您提到 dtsi 文件、它应该可以运行 Linux。

    引脚模式由 PinMux 控制、然而、Linux 仅在相应的驱动程序初始化路由期间配置 PinMux、它不支持在运行时更改 pinmux。