This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V:DRA829V 未来的可用性

Guru**** 2479065 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA829V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1449946/dra829v-future-availability-of-dra829v

器件型号:DRA829V

工具与软件:

关于 DRA829VMTGBALFR、DigiKey 和 Mouser 显示 EOL、但 TIstore 显示活动状态。
将来是否有任何 EOL 计划?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能与之相关的人员

    DRV829未来的可用性是怎样的?
    请回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能与之相关的人员

    DRA829V 未来的可用性是否存在问题?
    请确认。
    此外、我们想知道 DRA829V 的电流消耗、以便继续进行设计。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有  DRA829VMTG B ALFR (SR1.1)客户应过渡到 DRA829VMTG C ALFR (SR2.0)。  我们正在 创建新的 C 器件型号、并将在就绪后更新网络订单。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle:

    感谢您的答复。
    DRA829VMTGBALFR (SR1.1)在 DRA829VMTGCALFR (SR2.0)发布后是否会停产? 以及 DRA829VMTGCALFR (SR2.0)将何时发布?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle:

    很抱歉重复我的问题。
    您目前是否难以向我们提供有关 DRA829VMTGBALFR 功耗的信息?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle:

    关于 DRA829VMTGBALFR 电流消耗的文档情况如何?

    此致、