This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:模型选择器下拉列表中未列出定制模型。

Guru**** 2478815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1460833/sk-am62a-lp-custom-model-not-listed-in-model-selector-drop-down

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

尊敬的专家

1. minicom 的问题。 当主板启动时、它会显示身份验证登录以输入凭据。 但问题是 权限被拒绝、请重试 消息。 我试过 root 作为登录名 . 此外,我认为问题是 minicom 不接收来自键盘的输入。 ( 注意:现在我尝试了 gtkterm,这很有效。)

2.我训练了一个示例模型,并将解压缩的整个文件复制到 opt/model_zoo/中 . 不幸的是 型号选择下拉列表中未显示目录名称 .  

  是否需要添加 model 目录   edgeai-gst-apps/configs/app_config_template.yaml file or elsewhere. Please give me steps to use trained model that I downloaded in my local machine.

我不知道为什么我无法在使用 IP 的模型编写器 Web 应用中进行设备设置。  

这是我现在遇到的2个问题。 如何解决此问题。 我期待您的宝贵答复。

此致、  

Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sajan:

    Unknown 说:
    但问题是 权限被拒绝、请重试 消息。 我试过 root 作为登录名 . 此外,我认为问题是 minicom 不接收来自键盘的输入。 [报价]

    我不确定 minicom 不接收键盘输入是否会导致登录时权限被拒绝、但无论如何、请确保在 minicom 配置中禁用硬件/软件流控制、否则它将阻止 minicom 接收键盘输入。

    Unknown 说:
    2. 我训练了一个示例模型、并将提取的整个文件复制到 opt/model_zoo/中 . 不幸的是 型号选择下拉列表中未显示目录名称 .  [报价]

    请将问题发布到单独的主题、以便将问题发送给我们的 EdgeAI 专家进行评论。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bin Liu、

    [报价 userid="7730" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1460833/sk-am62a-lp-custom-model-not-listed-in-model-selector-drop-down/5604694 #5604694"]

    请确保在 minicom 配置中禁用硬件/软件流控制、否则它将阻止 minicom 接收键盘输入。

    [报价]

    问题在之后得到解决 禁用硬件流控 .

    感谢您的帮助。

    此致、

    Sajan