This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:需要您的帮助、才能实现对 UYVY 格式的 GPU 支持

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1457359/tda4ven-q1-we-need-your-help-to-enable-gpu-support-for-the-uyvy-format

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

HW Env:我们自己的 TDA4Ven 板

SW 编码:SDK10.0.5

  1. 具有300万像素的4摄像头项目存在 DDR 带宽不足的问题。
  2. 由于 GPU 不支持 UYVY 格式、摄像头的 UYVY 格式需要转换为 NV12、这会使 DDR 带宽消耗增加1.2G
  3. 如果 GPU 支持 UYVY、则可以降低此 DDR 带宽消耗。
  4. 我们需要您的支持、才能使 GPU 支持 UYVY 格式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    GPU 确实支持通过 UYVY 进行颜色转换。 您是否希望创建 UYVY 格式的 EGL 图像? 如果您可以与我共享源代码、我可以查看需要进行哪些更改。  

    谢谢!
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用 PFNEGLQUERYDMABUFFORMATSETPROC eglQueryDmaBufFormatsEXT =(PFNEGLQUERYDMABUFFORMATSETPROC) eglGetFormatAddress ("eglQueryDmaBufProsEXT");查询了支持的存储器格式

    未找到支持 UYVY 格式的 EGL_LINUX_DRM_FourCC_EXT。 您是否在回复中描述了 GPU 应用层的着色器转换? 或者 EGL 渲染环境是否可以直接关联和使用 UYVY 的内存数据? 我们希望在传入 UYVY DMA 内存句柄后、我们可以使用 eglCreateImageKHR 来映射纹理内存。