This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:定制电路板中的 SD 卡检测问题

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1461174/am4376-issue-in-sd-card-detection-in-custom-board

器件型号:AM4376

工具与软件:

我在定制电路板中检测 SD 卡时遇到问题。

不常检测。

大多数时候、SPL、U-boot 和内核映像使用 fatload 从 SD 卡传输到 NAND、但 rootfs 会出现问题(大约60MB)。

已检查 SD 卡的硬件连接。 看起来不错。

什么原因可能导致问题、如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 SD 卡引导时也会出现问题:
    日志:
    CCCCC
    U-Boot SPL 2020.01-g2781231a33 (2024年12月30日- 19:47:02 +0530)
    页面没有找到!
    尝试从 MMC1引导
    SPL:请为您的电路板实现 spl_start_uboot ()
    SPL:直接 Linux 引导未激活!
    读取群集时出错
    *无法读取文件 u-boot.img *
    SPL:请为您的电路板实现 spl_start_uboot ()
    SPL:直接 Linux 引导未激活!
    *无法在0:0 *上读取分区表
    SPL:找不到分区表
    SPL:无法从所有引导设备引导
    ###错误###请重置主板###

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将需要更多详细信息来了解该问题。
    1/. 什么是 Linux SDK 版本?
    2/. 有多少个受测板?
    3/. 问题是否始终可以重现、还是在一个电路板或多个电路板上间歇性出现?
    此致!
    -hong